欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

荧光X射线分析

  • 2023.05.23 11:33:19
  • 米思米
  • 847

 为了符合WEEE和RoHS法规,必须对产品中有害物质的含量进行分析。下面介绍常用于简单分析的荧光X射线分析、公定分析用原子吸收分光光度法、ICP发射光谱法等仪器分析方法。让我们首先来介绍下荧光X射线分析法。

(1)测量原理

 构成物质的原子有其固有的壳层电子能级。当这些原子受到X射线、γ射线、电子束等照射时,会产生具有该原子特有性质的X射线(特征X射线)。这些X射线被称为荧光X射线,已知其能量(波长)与原子的内层电子能级差即原子特有的壳层间跃迁能量相等。

 利用这种荧光X射线分析物质中存在的原子种类和数量的方法,称为荧光X射线分析法。可用于执行确定原子类型的定性分析和调查其含量的定量分析。


荧光X射线分析


(2)特征

(1)定性分析

 有助于鉴定化合物、混合物、试剂中附着或混入的杂质元素,以及稀土等用常规分析方法难以完成的元素分析。

(2)定量分析

 除了测定组成元素的重量比和摩尔比外,还可以测定镀层等薄膜的厚度和微量物质的重量。

(3)无需使用标准试样

 以往这一分析方法需要使用标准试样,但通过采用基本参数法(FP法),现在无需标准样品即可进行分析。这是因为计算机处理信息的能力提高了,成本也降低了,从而更容易将原子特定的能量数据库与PF方法程序结合在一起。因此,只要知道样品的成分信息,即可依据基于荧光X射线产生原理的理论公式,使用测量条件和FP(物理常数或基本常数)计算出X射线强度,进而进行物质的定性及定量分析。

(4)可利用实际产品进行分析。

 常规分析需要进行诸如将样品溶解在酸中等预处理,但荧光X射线分析法不需要这种预处理,可以直接分析固体。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities